Requisitos de ciberseguridad

Descripción

Configurar su red y proteger su robot requiere que implemente las medidas de amenaza para la ciberseguridad.

Siga todos los requisitos antes de comenzar a configurar su red, luego verifique que la configuración del robot sea segura.

 

Ciberseguridad

  • El personal operativo debe contar con un conocimiento exhaustivo de los principios generales de ciberseguridad y de las tecnologías avanzadas que usan los robots UR.

  • Se deben implementar medidas de seguridad física para permitir que solo el personal autorizado pueda acceder al robot.

  • Debe haber un control adecuado de todos los puntos de acceso. Por ejemplo: cerraduras en puertas, sistemas de credenciales, control de acceso físico en general.

Conectar el robot a una red que no está debidamente protegida puede introducir riesgos para la seguridad y protección.

  • Solo conecte su robot a una red de confianza y debidamente segura.

Requisitos de configuración de red

  • Solo deben conectarse dispositivos de confianza a la red local.

  • No debe haber conexiones entrantes de redes adyacentes al robot.

  • Las conexiones salientes del robot deben restringirse para permitir el conjunto más pequeño de puertos, protocolos y direcciones específicos.

  • Solo se pueden usar URCaps y scripts mágicos de socios de confianza, y solo después de verificar su autenticidad e integridad

Requisitos de seguridad de la configuración del robot

  • Cambie la contraseña predeterminada a una contraseña nueva y segura.

  • Deshabilite los «Archivos mágicos» cuando no se utilicen activamente (PolyScope 5).

  • Deshabilite el acceso SSH cuando no sea necesario. Es preferible la autenticación basada en claves a la autenticación basada en contraseñas

  • Establezca el firewall del robot en la configuración utilizable más restrictiva y deshabilite todas las interfaces y servicios no utilizados, cierre los puertos y restrinja las direcciones IP

  •