Directrices de fortalecimiento de la ciberseguridad

 

Descripción

Si bien PolyScope incluye muchas funciones para preservar la seguridad de la conexión de red, puede reforzar la seguridad si respeta las siguientes directrices:

  • Antes de conectar su robot a cualquier red, cambie siempre la contraseña predeterminada por una contraseña segura.

  • No podrá recuperar ni restablecer una contraseña olvidada o perdida.

    • Guarde todas las contraseñas de forma segura.

  • Use los ajustes integrados para restringir el acceso del robot a la red lo más posible.

  • Algunas interfaces de comunicación no tienen ningún método de autenticación y cifrado de la comunicación. Esto supone un riesgo para la seguridad. Considere implantar medidas de mitigación apropiadas, basadas en su evaluación de amenazas de ciberseguridad.

  • Se debe utilizar la tunelización SSH (reenvío de puertos locales) para acceder a las interfaces del robot desde otros dispositivos si la conexión supera el límite de la zona de confianza.

  • Elimine los datos sensibles del robot antes de sacarlo de funcionamiento. Preste especial atención a los URCaps y los datos en la carpeta del programa.

    • Para garantizar la eliminación segura de datos altamente confidenciales, limpie o destruya de forma segura la tarjeta SD.