Puertos de conexión de dispositivos externos
| Descripción |
La cara inferior de la OEM Control Box tiene un conjunto de puertos para conectar dispositivos externos. La siguiente ilustración muestra el conjunto de puertos.
|
| Puertos |
Retirar la tarjeta SD estando en funcionamiento puede dañar el sistema. No retire la tarjeta SD.
|
Conexión de un ratón, teclado o monitor
| Descripción |
Use a USB port to connect a keyboard or a mouse. Use the Mini Displayport to connect a monitor.
|
Cómo conectar una consola portátil
| Descripción |
No conecte ni desconecte la consola portátil mientras la caja de control esté encendida. Esto puede causar daños a la caja de control.
La tensión excesiva en el puerto de la OEM Control Box puede dañar el conector de la consola portátil y afectar a la funcionalidad de la consola portátil.
|
|
Para conectar una consola portátil:
|
Cómo utilizar el control remoto y el control local
|
To activate remote control:
To activate Local Control, in the Header, tap the Remote Control icon and select Local Control.
|