Precauciones de seguridad general

Descripción

Lea los mensajes de seguridad general a continuación antes de instalar la OEM Control Box. Puede encontrar más información sobre seguridad en el capítulo Seguridad del manual de usuario de Universal Robots.

La falta de verificación y validación de la protección y la funcionalidad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

  • Compruebe la eficacia de todas las medidas de reducción de riesgos.

No realizar una evaluación de riesgos antes de la instalación y el funcionamiento puede provocar lesiones al personal o daños al equipo.

  • Realice una evaluación de riesgos antes de la instalación y el funcionamiento.

  • Lea el manual del usuario de UR y el manual de servicio de UR.

Si se realizan trabajos de instalación o mantenimiento de equipos conectados a una fuente de alimentación, pueden producirse descargas eléctricas.

  • Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento.

Si los trabajos de instalación o mantenimiento se realizan de forma incorrecta, pueden producirse daños en el equipo o lesiones personales.

  • Solo el personal cualificado debe realizar trabajos de instalación, arranque y mantenimiento.

  • Lea el Manual del usuario de UR y el Manual de servicio de UR.

Si la fuente de alimentación o los cables de tierra se conectan de forma incorrecta, pueden producirse daños en el equipo o lesiones personales.

Los daños causados por una conexión a fuente de alimentación inadecuada no están cubiertos por la garantía. Antes de poner el equipo en funcionamiento:

  • Asegúrese de que los cables de la fuente de alimentación sean correctos.
  • Asegúrese de que la conexión a tierra sea correcta.
 

La descarga electrostática (ESD) puede dañar los componentes sensibles en la OEM Control Box.

  • Siempre lleve una pulsera para descarga electrostática cuando trabaje con las interfaces eléctricas de la OEM Control Box.