Seguridad

Descripción

La aplicación Seguridad le permite acceder a los ajustes de seguridad del robot.

 

Uso de la funcionalidad de la aplicación Seguridad

  1. Go to the Application menu screen. Consulte el Pestaña Aplicación.

  2. Pulse el icono Seguridad.

    Aparece la pantalla de seguridad, que se divide en el panel izquierdo y el panel derecho.

    El panel izquierdo consiste en el árbol de seguridad, compuesto por ocho funciones:

    • Límites del robot

    • E/S de seguridad

    • Posición de la herramienta

    • Tres posiciones

    • Límites de eje

    • Planos

    • Hardware

    • PROFIsafe

El panel derecho muestra los campos editables de la función elegida, los cuales son inaccesibles.

 

Desbloquear ajustes de seguridad
  1. Para acceder a los ajustes de seguridad, pulse Desbloquear en la parte superior derecha de la pantalla de seguridad.
  2. Introduzca la contraseña de seguridad.
  3. Pulse Confirmar para activar todos los ajustes.