Cables de robot
| Descripción |
En esta sección se enumeran los (Undefined variable: prod-ur-series.name) cables del robot y se advierte sobre la selección incorrecta de cables y el uso de cables incompatibles. |
|
Los cables «Estándar (negro)» y «High flex e-Series (azul)» no son compatibles con los robots UR20 y UR30.
Si se realizan trabajos de instalación o mantenimiento de equipos conectados a una fuente de alimentación, pueden producirse lesiones o la muerte por descargas eléctricas.
Una selección, un uso o unas conexiones incorrectas del cable pueden causar una pérdida de alimentación al brazo robótico.
Conectar el cable de la brida de la base directamente a cualquier caja de control podría causar daños en el equipo o la propiedad.
En caso de no usar el robot de conformidad con el uso previsto, pueden producirse situaciones peligrosas.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||