MODBUS

Descripción

Aquí, se pueden configurar las señales del cliente (maestro) MODBUS . Las conexiones a servidores MODBUS (o esclavos) en direcciones IP específicas se pueden crear con señales de entrada/salida (registros o digitales). Cada señal tiene un nombre único para que pueda ser utilizada en programas.

 

Añadir señal

Puede personalizar un nombre de señal al añadir una señal.

Seleccione el tipo de señal, la dirección de la señal y especifique la frecuencia, el tiempo de espera y otros ajustes avanzados. La señal podría usar una sola dirección o varias direcciones.

 

Fuente de la señal

Los ajustes de la fuente de señales Modbus pueden editarse y eliminarse, pulse el botón Config. para editar y pulse el icono de la papelera para eliminar.

 

Programación

Al igual que otras señales de entrada, las señales Modbus se pueden monitorizar. En el programa, en el comando Esperar, seleccione Entrada de señal bajo Tipo de espera. A continuación, elija la fuente Modbus, la señal de entrada específica y el estado a esperar.

Los rangos de direcciones no se pueden utilizar en expresiones lógicas. El programa solo puede utilizar una sola dirección, aunque forme parte de un rango.

 

Se puede configurar una señal de salida Modbus desde el comandoEstablecer.