Permisos

Descripción

El acceso a las pantallas de Redes, Gestión de URCap y Actualización de PolyScope X está restringido de forma predeterminada para evitar cambios no autorizados en el sistema. Puede cambiar los ajustes de los permisos para permitir el acceso a estas pantallas. Se necesita una contraseña de administrador para acceder a los permisos.

 

Para acceder a los permisos
  1. Acceda al menú Hamburguesa y seleccione Ajustes.

  2. Vaya a Seguridad y pulse Permisos.

 

Permisos adicionales del sistema

También puede bloquear algunas pantallas/funcionalidades importantes con la contraseña de administrador. En la pantalla Permisos de la sección Seguridad en el menú Ajustes, es posible especificar qué pantallas adicionales deben protegerse con la contraseña de administrador y qué pantallas están disponibles para todos los usuarios. Opcionalmente, se pueden bloquear las siguientes pantallas/funcionalidades:

  • Ajustes de red

  • Ajustes de actualización

  • Sección URCaps en el Gestor del sistema

  • UR Connect

 

Para habilitar/deshabilitar los permisos del sistema
  1. Permiso de acceso como se ha descrito anteriormente. Las pantallas protegidas figuran en una lista bajo Permisos.

  2. Para la pantalla deseada, deslice el botón de encendido/apagado a la posición de encendido para activarlo.

  3. Para desactivar la pantalla deseada, deslice el botón de encendido/apagado a la posición de apagado.

La pantalla se bloquea de nuevo cuando el botón está en la posición de apagado.