Funciones de seguridad configurables

Descripción

Las funciones de seguridad del robot Universal Robots indicadas en la tabla siguiente están en el robot, pero su objetivo es controlar el sistema del robot (es decir, el robot con su herramienta/efector final acoplado). Las funciones de seguridad del robot se utilizan para reducir los riesgos del sistema del robot determinados por la evaluación de riesgos. Las posiciones y velocidades son relativas a la base del robot.

Funciones de seguridad
Función de seguridad Descripción

Límite de posición de la articulación

Configura los límites superior e inferior para las posiciones de articulación permitidas.

Límite de velocidad de la articulación

Configura un límite superior para la velocidad de la articulación.

Planos de seguridad

Define planos, en el espacio, que limitan la posición del robot. Los planos de seguridad limitan la herramienta/efector final únicamente o tanto la herramienta/efector final y el codo.

Orientación de la herramienta

Define los límites de orientación permitida para la herramienta.

Límite de velocidad

Limita la velocidad máxima del robot. La velocidad se limita en el codo, en la brida de herramienta/efector final y en el centro de las posiciones de herramienta/efector final definidas por el usuario.

Límite de fuerza

Limita la fuerza máxima ejercida por la herramienta/efector final y codo del robot en situaciones de sujeción. La fuerza se limita en la herramienta/efector final, en la brida de codo y en el centro de las posiciones de herramienta/efector final definidas por el usuario.

Límite de momento

Limita el momento máximo del robot

Límite de potencia

Limita el trabajo mecánico realizado por el robot.

Límite de tiempo de parada

Limita el tiempo máximo que emplea el robot para detenerse una vez iniciada una parada de protección.

Límite de distancia de parada

Limita la distancia máxima que recorre el robot para detenerse una vez iniciada una parada de protección.

 

Evaluación de riesgos

Al realizar la evaluación de riesgos de la aplicación, es necesario considerar el movimiento del robot una vez iniciada una parada. Para facilitar este proceso, se pueden utilizar las funciones de seguridad Límite de tiempo de parada y Límite de distancia de parada.

Estas funciones de seguridad reducen de manera dinámica la velocidad del movimiento del robot de forma que siempre se pueda detener dentro de los límites. Los límites de posición de la articulación, los planos de seguridad y los límites de orientación de la herramienta/efector final consideran el recorrido de la distancia de parada previsto, es decir, el movimiento del robot se ralentizará antes de alcanzar el límite.