Conexiones del robot: cable del robot

Descripción

Esta subsección describe la conexión para un brazo robótico configurado con un cable del robot de 6 metros conectado de forma fija.

 

Para conectar el brazo y la caja de control

Puede girar el conector a la derecha para facilitar el bloqueo una vez el cable esté conectado.

  • Establezca la conexión del robot conectando el brazo robótico a la caja de control con el cable del robot.

  • Conecte y bloquee el cable procedente del robot al conector situado en la parte inferior de la caja de control que se muestra a continuación.

  • Gire el conector dos veces para comprobar que esté bloqueado correctamente antes de encender el brazo robótico.

 

 

Una conexión incorrecta del robot puede causar una pérdida de alimentación al brazo robótico.

  • No desconecte el cable del robot con el brazo robótico encendido.

  • No modifique el cable del robot original.