Ethernet/IP

Descripción

EtherNet/IP es un protocolo de red que permite la conexión del robot a un analizador EtherNet/IP industrial. Si la conexión está habilitada, podrá seleccionar la acción que ocurrirá cuando un programa pierda la conexión al analizador de EtherNet/IP.

 

Habilitar Ethernet/IP

 

Así es como se habilita la función Ethernet/IP en PolyScope X.

  1. En la parte superior derecha de la pantalla, pulse el menú Hamburguesa y, a continuación, Ajustes.

  2. En el menú de la izquierda, bajo Seguridad, pulse Servicios.

  3. Pulse el botón Profinet para activar Profinet.

 

Uso de Ethernet/IP

Cómo buscar las funciones Ethernet/IP en PolyScope X:

 

En el encabezado izquierdo de PolyScope X.

  1. Pulse el icono de la aplicación.

  2. Seleccione la acción pertinente en la lista.

Ignorar

PolyScope X ignora la pérdida de la conexión EtherNet/IP y el programa se seguirá ejecutando.

Pausar

PolyScope X pausa el programa actual. El programa se reanuda desde donde se detuvo.

Detener

PolyScope X detiene el programa actual.

 

En la esquina superior derecha de esta pantalla, puede ver el estado de Ethernet/IP.

Conectado

El robot está conectado al analizador de Ethernet/IP.

Sin analizador

Ethernet/IP se está ejecutando, pero no hay ningún analizador conectado al robot a través de Ethernet/IP.

Desactivado

Ethernet/IP no está habilitado.