PROFIsafe

Beschreibung

Mit SW 5.25 wurde eine wichtige Software-Aktualisierung für PROFIsafe vorgenommen.

Bitte lesen Sie die folgenden Leitfäden als Referenz: [%=System.LinkedTitle%] 

Das Netzwerkprotokoll PROFIsafe (als Version 2.6.1 implementiert) ermöglicht dem Roboter die Kommunikation mit einer Sicherheits-SPS gemäß PLd-Kategorie-3-Anforderungen in ISO 13849. Der Roboter übermittelt Informationen zum Sicherheitsstatus an eine Sicherheits-SPS und empfängt dann Informationen zur Reduzierung oder zum Auslösen einer sicherheitsrelevanten Funktion wie eine Notabschaltung.

Die PROFIsafe-Schnittstelle bietet eine sichere, netzwerkbasierte Alternative zum Anschluss von Kabeln an die Sicherheits-E/A-Pins der Robotersteuerbox.

PROFIsafe ist nur auf Robotern verfügbar, die über eine Aktivierungslizenz verfügen, die Sie von Ihrem lokalen Vertriebsmitarbeiter erhalten. Sobald Sie die Lizenz erhalten haben, können Sie diese bei myUR herunterladen.

Informationen zur Roboterregistrierung und Lizenzaktivierung finden Sie unter Roboter-Registrierung und Lizenzdatei .

 

Sicherheits-SPS-Ausgang

Eine Kontrollnachricht, welche die Sicherheits-SPS an den Roboter sendet, enthält die Informationen, welche auf der folgenden Tabelle gezeigt werden.

Signal Beschreibung

Not-Aus durch System

  • 0: Aktiviert die Notabschaltung des Systems.

  • 1: Setzt die Notabschaltung des Systems zurück.

SICHERHEITSS

  • 0: Aktiviert den Schutzstopp.

  • 1: Normaler Betriebszustand.

Hinweis: Siehe auch die Beschreibung des Signals „Schutzstopp-Reset“.

Sicherungsstopp zurücksetzen

Setzt den Schutzstopp-Status bei einem 0-zu-1 Übergang zurück, wenn das „Schutzstopp“-Signal bereits auf 1 gesetzt ist.

Absicherung Stopp Auto

  • 0: Aktiviert den Schutzstopp, wenn sich der Roboter im automatischen Modus befindet.

  • 1: Normaler Betriebszustand.

Safeguard Stop Auto darf nur verwendet werden, wenn ein 3-Positionen-Freigabe (3PE) -Gerät konfiguriert ist. Wenn kein 3PE-Gerät konfiguriert ist, fungiert der automatische Sicherungsstopp als normaler Sicherungsstoppeingang.

Hinweis: Siehe auch die Beschreibung des Signals „Automatik-Schutzstopp-Reset“.

Schutzeinrichtung automatisch stoppen zurücksetzen

Setzt den Automatik-Schutzstopp-Status bei einem 0-zu-1 Übergang zurück, wenn das „Automatik-Schutzstopp“-Signal bereits auf 1 gesetzt ist.

Reduziert

  • 0: Aktiviert die reduzierten Sicherheitsgrenzwerte.

  • 1: Aktiviert die Sicherheitsgrenzwerte vom „normalen Modus“.

Das Sicherheitssystem sorgt dafür, dass der Roboter innerhalb von 0,5 s nach dem Aktivieren des Eingangs die reduzierten Grenzwerte einhält. Sollte der Roboterarm eine der reduzierten Grenzen weiterhin überschreiten, führt er einen Stopp der Kategorie 0 aus.

Betriebsmodus

  • 0: Aktiviert den manuellen Betriebsmodus.

  • 1: Aktiviert den automatischen Betriebsmodus.

Wenn die Sicherheitskonfiguration „Betriebsartenwahl über PROFIsafe“ deaktiviert ist, soll dieses Feld in der PROFIsafe-Steuermeldung weggelassen werden.

Sicherheits-SPS-Eingang

Eine Statusnachricht, welche der Roboter an die Sicherheits-SPS sendet, enthält die Informationen, welche auf der folgenden Tabelle gezeigt werden.

Signal Beschreibung
Stopp, Kat. 0
  • 0: Der Roboter führt einen Sicherheitsstopp der Kategorie 0 durch oder hat ihn abgeschlossen; ein harter Stopp durch sofortige Unterbrechung der Stromversorgung des Arms und der Motoren.

  • 1: Normaler Betriebszustand.

Stopp, Kat. 1
  • 0: Der Roboter führt einen Sicherheitsstopp der Kategorie 1 durch oder hat ihn abgeschlossen; ein kontrollierter Stopp, bei dem die Motoren ausgeschaltet bleiben und die Bremsen aktiviert sind.

  • 1: Normaler Betriebszustand.

Stopp, Kat. 2
  • 0: Der Roboter führt einen Sicherheitsstopp der Kategorie 2 durch oder hat ihn abgeschlossen; ein kontrollierter Stopp, bei dem die Motoren aktiv bleiben.

  • 1: Normaler Betriebszustand.

Verstoß
  • 0: Der Roboter wird angehalten, weil das Sicherheitssystem die definierten aktiven Sicherheitsgrenzen nicht eingehalten hat.

  • 1: Normaler Betriebszustand.

Fehler
  • 0: Der Roboter wird aufgrund eines unerwarteten Ausnahmefehlers im Sicherheitssystem gestoppt.

  • 1: Der Roboter erleidet keinen unerwarteten Ausnahmefehler im Sicherheitssystem.

Not-Aus durch System
  • 0: Der Roboter wird aufgrund einer der folgenden Bedingungen angehalten:

    • Eine über PROFIsafe angeschlossene Sicherheits-SPS hat einen System-Not-Halt ausgelöst.

    • Ein mit dem Controller verbundenes SGMS-Modul hat einen System-Not-Halt ausgelöst.

    • Eine Einheit, die mit dem konfigurierbaren Sicherheitseingang des Controllers verbunden ist, hat einen System-Not-Halt aktiviert.

  • 1: Der Roboter ist nicht in einem System-Not-Halt.

Not-Halt durch Roboter
  • 0: Der Roboter wird aufgrund einer der folgenden Bedingungen angehalten:

    • Die Not-Aus -Taste des Programmierhandgeräts wird gedrückt.

    • Ein Not-Aus-Taster, der mit dem nicht konfigurierbaren Sicherheitseingang des Roboter-Not-Aus-Schalters der Steuerbox verbunden ist, wird gedrückt.

  • 1: Roboter ist nicht in der Roboter-Notabschaltung.

 
Signal Beschreibung
SICHERHEITSS
  • 0: Der Roboter wird aufgrund einer der folgenden Bedingungen angehalten:

    • Eine über PROFIsafe verbundene Sicherheits-SPS hat den Sicherungsstopp geltend gemacht.

    • Ein Gerät, das an den nicht konfigurierbaren Eingang für den Schutzstopp des Controllers angeschlossen ist, hat den Schutzstopp ausgelöst.

    • Eine Einheit, die mit dem konfigurierbaren Sicherheitseingang des Schaltkastens für den Sicherungsstopp verbunden ist, hat den Sicherungsstopp bestätigt.

  • 1: Der Roboter ist nicht aufgrund eines Schutzstopps gestoppt.

Hinweis: Siehe auch die Beschreibung des Signals „Schutzstopp-Reset“. PROFIsafe erzwingt die Verwendung der Schutzstopp-Reset-Funktion.

Absicherung Stopp Auto

0: Der Roboter wird angehalten, weil er im automatischen Modus arbeitet und eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

  • Eine Sicherheits-SPS, die über PROFIsafe verbunden ist, hat die automatische Sicherheitsabschaltung aktiviert.
  • Eine Einheit, die mit einem automatisch konfigurierbaren Sicherungsstopp-Sicherheitseingang des Steuerkastens verbunden ist, hat den automatischen Sicherungsstopp aktiviert.

1: Der Roboter ist nicht aufgrund des Automatik-Schutzstopps gestoppt.

Hinweis: Siehe auch die Beschreibung des Signals „Automatik-Schutzstopp-Reset“. PROFIsafe erzwingt die Verwendung der Schutzstopp-Reset-Funktion.

3PE Stop
  • 0: Der Roboter wird angehalten, weil er im manuellen Modus arbeitet und eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

    • Jegliche 3PE sind auf die mittlere Position gedrückt und der Freedrive Eingang ist aktiv.

    • Nicht alle 3PE-Geräte sind in die mittlere Position gedrückt.

  • 1: Der Roboter ist nicht aufgrund eines Drei-Stellungs-Zustimmschalters gestoppt.

Betriebsmodus

Zeigt den aktiven Betriebsmodus des Roboters an.

  • 0: Deaktiviert

  • 1: Automatik

  • 2: Manuell

Reduziert
  • 0: Reduzierte Sicherheitsgrenzen sind aktiv.

  • 1: Normale Sicherheitsgrenzen sind aktiv.

 
Signal Beschreibung
Aktives Limit festgelegt

Der aktive Satz von Sicherheitsgrenzen.

  • 0: Normal

  • 1: Reduziert

  • 2: Wiederherstellung

Roboter bewegt sich
  • 0: Der Roboter bewegt sich. Bewegt sich ein Gelenk mit einer Geschwindigkeit von 0,02 rad/s oder mehr, so gilt der Roboter als in Bewegung.

  • 1: Der Roboter befindet sich im Stillstand.

Sichere Grundstellung

  • 0: Der Roboter befindet sich im Ruhezustand (er bewegt sich nicht) und in der als sichere Home-Position definierten Position.

  • 1: Der Roboter befindet sich nicht im Ruhezustand oder nicht in der als sichere Home-Position definierten Position.

PROFIsafe konfigurieren

Die Konfiguration von PROFIsafe bezieht sich auf die Programmierung der Sicherheits-SPS, erfordert jedoch ein minimales Roboter-Setup.

  1. Verbinden Sie den Roboter mit einem vertrauenswürdigen Netzwerk, das auf eine sicherheitskonforme SPS zugreift.

  2. Tippen Sie in PolyScope in der Kopfzeile auf Installation.

  3. Tippen Sie auf Sicherheit, wählen Sie PROFIsafe und konfigurieren Sie es nach Bedarf.

 

Aktivieren von PROFIsafe
  1. Geben Sie das Sicherheitspasswort für den Roboter ein und tippen Sie auf Entsperren.

  2. Verwenden Sie die Schaltertaste, um PROFIsafe zu aktivieren.

  3. Geben Sie eine Quelladresse und eine Zieladresse in die entsprechenden Felder ein.

    Diese Adressen sind beliebige Zahlen, die vom Roboter und der Sicherheits-SPS verwendet werden, um sich gegenseitig zu identifizieren.

  4. Sie können den Steuerbetriebsmodus in die Position ein schalten, wenn Sie möchten, dass PROFIsafe den Roboterbetriebsmodus steuert.

    Nur eine Quelle kann den Betriebsmodus des Roboters steuern. Daher sind andere Quellen der Modusauswahl deaktiviert, wenn die Betriebsmodusauswahl über PROFIsafe aktiviert ist.

Der Roboter ist nun für die Kommunikation mit einer Sicherheits-SPS eingerichtet.

Sie können die Bremsen des Roboters nicht lösen, wenn die SPS nicht reagiert oder falsch konfiguriert ist.