MODBUS
| Aktualisieren |
Drücken Sie diese Taste, um alle MODBUS-VERBINDUNGEN zu aktualisieren. Refreshing trennt alle Modbus-Einheiten und verbindet sie wieder. Alle Statistiken werden gelöscht.
|
| Einheit hinzufügen |
Drücken Sie diese Taste, um eine neue MODBUS-EINHEIT hinzuzufügen.
|
| Einheit löschen |
Drücken Sie diese Taste, um die MODBUS-EINHEIT und alle Signale an dieser Einheit zu löschen.
|
| Einheit IP einstellen |
Hier wird die IP-Adresse der Modbus-Einheit angezeigt. Drücken Sie die Taste, um sie zu ändern.
|
| Signal hinzufügen |
Drücken Sie diese Taste, um ein Signal zur entsprechenden MODBUS-EINHEIT hinzuzufügen.
|
| Signal löschen |
Drücken Sie diese Taste, um ein MODBUS-SIGNAL von der entsprechenden Modbus-Einheit zu löschen.
|
| Signaladresse einstellen |
Dieses Feld zeigt die Adresse auf dem entfernten MODBUS-SERVER an. Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um eine andere Adresse auszuwählen. Gültige Adressen hängen vom Hersteller und der Konfiguration DER ENTFERNTEN MODBUS-EINHEIT ab.
|
| Signalname einstellen |
Über die Bildschirmtastatur kann der Benutzer dem Signal einen Namen geben. Dieser Name wird verwendet, wenn das Signal in Programmen verwendet wird.
|
| Signalwert |
Hier wird der aktuelle Wert des Signals angezeigt. Bei Registersignalen wird der Wert als vorzeichenlose ganze Zahl ausgedrückt. Bei Ausgangssignalen kann mit der Taste der gewünschte Signalwert eingestellt werden. Auch hier muss für eine Registerausgabe der Wert, der in die Einheit geschrieben werden soll, als vorzeichenlose Ganzzahl angegeben werden.
|
| Signalverbindungsstatus |
Dieses Symbol zeigt an, ob das Signal richtig gelesen/geschrieben werden kann (grün) oder ob das Gerät unerwartet reagiert oder nicht erreichbar ist (grau). Wird eine MODBUS-Ausnahmeantwort empfangen, wird der Antwortcode angezeigt. Die MODBUS-TCP-Ausnahmeantworten lauten:
|
| Erweiterte Optionen anzeigen |
Dieses Kontrollkästchen zeigt/blendet die erweiterten Optionen für jedes Signal aus.
|
| Erweiterte Optionen |
Alle Zähler zählen bis 65535 und gehen dann zurück auf 0.
|
MODBUS Client E/A
| Beschreibung |
Die MODBUS-Client-E/A-Signale, wie sie in der Installation eingerichtet sind. Über die Dropdown-Menüs am oberen Bildschirmrand können Sie den angezeigten Inhalt je nach Signaltyp und Modbus-Einheit ändern, wenn mehr als einer konfiguriert ist. Jedes Signal in der Listen enthält seinen Verbindungsstatus, Wert, Name, seine Adresse und sein Signal. Die Ausgangssignale können umgeschaltet werden, wenn der Status der Verbindung und die Wahl für die E/A-Tab-Steuerung es erlauben.
|