EtherNet/IP

Beschreibung

EtherNet/IP ist ein Netzwerkprotokoll, das die Verbindung des Roboters mit einem industriellen EtherNet/IP-Scanner-Gerät ermöglicht.

Wenn die Verbindung aktiviert ist, können Sie die Aktion auswählen, die auftritt, wenn ein Programm die EtherNet/IP-Scanner-Geräteverbindung verliert.

Diese Maßnahmen sind:

Keine
PolyScope ignoriert den Verlust der EtherNet/IP-Verbindung und das Programm läuft weiter.
Pause
PolyScope pausiert das aktuelle Programm. Das Programm wird dort fortgesetzt, wo es aufgehört hat.
Stopp

PolyScope stoppt das aktuelle Programm.