Demontage des Arms

Beschreibung

Nicht gestützte Gelenke können herabfallen oder fallen gelassen werden, was zu Verletzungen führen kann.

  • Stützen Sie die Gelenke, während die Klammern entfernt werden.

Wenn Sie die Verbindungen nicht stützen, während Sie die Klammern entfernen, kann dies zu Schäden an der Ausrüstung führen.

  • Verhindern Sie, dass die Gelenke beim Entfernen der Klemmen herunterfallen, indem Sie eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:

    • Verwenden Sie etwas, um abgehende Teile darunter zu stützen.

    • Zerlegen Sie das Gelenk, während es liegt.

    • Wenden Sie zur Unterstützung Hebevorrichtungen an.

Wenn das alte Gelenk vor dem Austausch nicht getestet wird, kann dies zu Schäden an Eigentum und/oder Ausrüstung führen.

 

Führen Sie vor dem Austausch eines Gelenks immer eine Gelenkprüfung durch. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gelenkprüfung im Service-Handbuch.

Zur Demontage
  1. Befestigen Sie das ESD-Armband aus dem Ersatzteilpaket oder dem Werkzeugkit an einer elektrisch geerdeten Oberfläche.
  2. Entfernen Sie den schwarzen Flachring.
    Sie können eine spitze Pinzette oder einen kleinen Schlitzschraubenzieher verwenden.

 

 

 

 

  1. Entfernen Sie die Schrauben und die Klemme auf einer Seite.

  1. Stützen Sie das Gelenk ab, während Sie die zweite Seite der Klemme entfernen.

 

  1. Das Gelenk ist nun locker und kann entfernt werden.

  1. Ziehen Sie den Stecker vorsichtig von der Platine am Gelenk ab.

  1. Das Gelenk wurde nun demontiert.