Ethernet/IP

Beschreibung

EtherNet/IP ist ein Netzwerkprotokoll, das die Verbindung des Roboters mit einem industriellen EtherNet/IP-Scanner-Gerät ermöglicht. Wenn die Verbindung aktiviert ist, können Sie die Aktion auswählen, die auftritt, wenn ein Programm die Verbindung zum EtherNet/IP-Scanner-Gerät verliert.

 

Ethernet/IP aktivieren

 

So aktiviert man die Ethernet/IP-Funktion in PolyScope X.

  1. Tippen Sie auf dem Bildschirm oben links auf das Hamburger-Menü.

  2. Tippen Sie auf Einstellungen.

  3. Tippen Sie im Menü auf der linken Seite unter Sicherheit auf Dienste.

  4. Geben Sie das Administrator-Passwort ein.

  5. Tippen Sie zum Einschalten auf die Schaltfläche des Ethernet/IP-Adapters.

 

Verwendung von Ethernet/IP

So findet man die Ethernet/IP-Funktion in PolyScope X:

 

In der linken PolyScope X Kopfzeile.

  1. Tippen Sie auf das Anwendungssymbol.

  2. Wählen Sie unter Kommunikation Ethernet/IP aus dem linken Menü aus.

Wählen Sie die entsprechende Aktion aus der Liste aus:

Ignorieren

PolyScope X ignoriert die unterbrochene Ethernet/IP-Verbindung und das Hauptprogramm läuft weiter.

Pause

PolyScope X pausiert das Hauptprogramm. Das Programm wird dort fortgesetzt, wo es aufgehört hat.

Stopp

PolyScope X stoppt das Hauptprogramm.

 

In der oberen rechten Ecke dieses Bildschirms können Sie den Ethernet/IP-Status sehen.

Verbunden

Der Roboter ist mit dem Ethernet/IP-Scanner verbunden.

Kein Scanner

Ethernet/IP Gerät läuft, aber es ist kein Scanner über Ethernet/IP mit dem Roboter verbunden.

Deaktiviert

Ethernet/IP-Gerät ist nicht aktiviert.

 

Unterstützung für Ethernet-Diagnose

Es wurde eine zusätzliche Funktion zur Aktivierung der Ethernet-Netzwerkdiagnose hinzugefügt. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Datenverkehr zwischen dem Ethernet/IP-Adapter des Roboters und dem Ethernet/IP-Scanner in einer pcap -Datei erfasst. Die erfassten Daten sind als Teil der Support-Datei verfügbar.