Erster Start
| Beschreibung |
Der erste Start ist die anfängliche Abfolge von Aktionen, die Sie nach der Montage mit dem Roboter durchführen können. Diese erste Sequenz erfordert Folgendes:
|
|
Wenn Sie die Nutzlast und die Installation nicht überprüfen, bevor Sie den Roboterarm in Betrieb nehmen, kann dies zu Verletzungen von Personen und/oder zu Sachschäden führen.
Falsche Nutzlast- und Installationseinstellungen verhindern, dass der Roboterarm und die Control-Box ordnungsgemäß funktionieren.
Das Starten des Roboters bei niedrigen Temperaturen kann aufgrund der temperaturabhängigen Öl- und Fettviskosität zu einer geringeren Leistung oder zum Stillstand führen.
|
Roboter einschalten
| Einschalten des Roboters |
Das Einschalten des Roboters schaltet den Controller ein und lädt das Display auf den TP-Bildschirm.
|
Seriennummer eingeben
| Eingabe der Seriennummer |
Bei der Erstinstallation Ihres Roboters müssen Sie die Seriennummer am Roboterarm eingeben. Dieser Vorgang ist auch erforderlich, wenn Sie die Software neu installieren. Zum Beispiel zum Installieren eines Software-Updates. |
|
|
Es kann einige Minuten dauern, bis der Startbildschirm geladen ist.
|
Überprüfung der Installation
| Roboterbefestigung überprüfen |
Die Montageeinstellungen geben an, ob der Roboter vertikal, horizontal oder schräg montiert ist. Dadurch kann der Roboter die Richtung der Schwerkraft ermitteln, was reibungslose und präzise Bewegungen ermöglicht. Auf diesem Bildschirm können Sie außerdem die Ausrichtung der Roboter-Basis im Verhältnis zum Betrachter festlegen, wodurch der Roboter in den Visualisierungen präzise dargestellt wird. |
|
|
Stellen Sie stets sicher, dass die tatsächliche Nutzlast und Installation korrekt ist, bevor Sie den Roboterarm starten. Sind diese Einstellungen falsch, funktionieren der Roboter und die Control-Box nicht korrekt und können eine Gefährdung für Menschen oder Geräte darstellen. Stellen Sie sicher, dass der Roboterarm kein Objekt berührt (z. B. einen Tisch), da eine Kollision des Roboterarms mit einem Hindernis das Gelenkgetriebe beschädigen könnte. |
|
|
So ändern Sie die Montageeinstellungen des Roboterarms:
|
|
| Aktive Nutzlast überprüfen |
Mit dem Roboterarm wird das Bremssystem entlastet, sodass Sie den Roboterarm bewegen und PolyScope X verwenden können. Bevor Sie den Roboterarm einschalten, müssen Sie sicherstellen, dass die richtige aktive Nutzlast konfiguriert ist.
Sie können nun die Bremsen lösen und den Roboterarm bewegen. |
Starten des Roboterarms
| Zum Starten des Roboters |
Mit dem Roboterarm wird das Bremssystem entlastet, sodass Sie den Roboterarm bewegen und PolyScope X verwenden können.
|
|
Testen der Halterung und der Nutzlast mit Freedrive
Roboter ausschalten
| Um den Roboterarm abzuschalten |
Ein unerwartetes Anlaufen und/oder eine unerwartete Bewegung kann zu Verletzungen führen.
Sie können jetzt:
|