Controller

Die Control-Box

Die Control-Box beherbergt die Anschlüsse und Controller-Eingänge und -Ausgänge (E/A), die in Roboterarmprogrammen und -installationen verwendet werden. Die Anschlussports werden für externe Anschlüsse verwendet. Die E/A sind Gruppen von elektrischen Schnittstellen, die für die Kommunikation und Konfiguration verwendet werden.

 

Externe Anschlüsse.

 

 

Eingangs- und Ausgangsgruppen (E/A-Gruppen).

 

Ausführliche Beschreibungen der Anschlüsse der Control-Box und der Controller-E/A finden Sie im Abschnitt „Installation“.

 

Umgang mit SD-Karten

Der SD-Kartensteckplatz ist mit einem‑‑Druck-Verriegelungsmechanismus ausgestattet.

Schalten Sie die Control-Box immer aus, bevor Sie die SD-Karte entfernen. Andernfalls kommt es zu Datenverlusten.

Entfernen Sie die SD-Karte immer vollständig, bevor Sie sie wieder einsetzen. Wenn der Verschluss nur teilweise entfernt wird, kann er nicht einrasten.

SD-Karte einlegen

So legen Sie eine SD-Karte ein:

  1. Achten Sie darauf, die Karte so auszurichten, wie sie auf der Control-Box abgebildet ist, bevor Sie die SD-Karte einstecken.

  2. Schieben Sie die SD-Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis Sie ein Klicken spüren.

  3. Die Karte ist nun eingerastet und fest an ihrem Platz.

SD-Karte entfernen

So entfernen Sie die SD-Karte.

Ziehen Sie die SD-Karte nicht heraus, ohne sie zuvor nach innen zu drücken, um die Verriegelung zu lösen. Das Entfernen der Karte ohne Verwendung des Schiebemechanismus kann zu erhöhtem Verschleiß des Steckplatzmechanismus führen.

  1. Schieben Sie die SD-Karte hinein, bis Sie ein Klicken spüren.

  2. Lösen Sie die Karte; sie wird teilweise ausgeworfen.

  3. Ziehen Sie die SD-Karte vollständig heraus.