Verpackungsinhalt

Beschreibung

In diesem Abschnitt werden die Inhalte der Produktverpackung aufgeführt.

 

Im Lieferumfang
  • Roboterarm.

  • Controller CB5.

  • Teach-Pendant oder ein 3PE-Teach-Pendant.

  • Befestigungshalterung für die Control-Box.

  • Montagevorrichtung für das Teach-Pendant.

  • Schlüssel zum Öffnen der Control-Box.

  • Kabel zum Verbinden des Roboterarms und der Control-Box (je nach Größe des Roboters sind mehrere Optionen verfügbar).

  • Strom- bzw. Netzkabel für die jeweilige Region.

  • Rundschlinge oder Hebegurt (je nach Größe des Roboters).

  • Werkzeugkabeladapter (je nach Roboterausführung).

  • Diese Dokumentation.