Sicherheit

Beschreibung

Die Sicherheitsanwendung ermöglicht es Ihnen, auf die Roboter-Sicherheitseinstellungen zuzugreifen.

 

Die Funktionalität der Sicherheitsanwendung verwenden

  1. Go to the Application menu screen. Siehe Anwendungs-Tab.

  2. Tippen Sie auf das Symbol Sicherheit.

    Der Sicherheitsbildschirm wird angezeigt, welcher in das linke Panel und das rechte Panel aufgeteilt ist.

    Das linke Panel besteht aus dem Sicherheitsbaum, welcher aus acht Funktionen besteht:

    • Roboter-Limits

    • Sicherheits-E/A

    • Werkzeugposition

    • Drei-Stellungs-Zustimmschalter

    • Gelenkgrenzen

    • Ebenen

    • Hardware

    • PROFIsafe

Das rechte Panel besteht aus bearbeitbaren Feldern der ausgewählten Funkion, welche nicht zugänglich sind.

 

Sicherheitseinstellungen entsperren
  1. Um auf die Sicherheitseinstellungen zuzugreifen, tippen Sie oben rechts im Sicherheitsbildschirm auf Entsperren.
  2. Geben Sie das Sicherheitspasswort ein.
  3. Tippen Sie Bestätigen, um alle Einstellungen zu aktivieren.