FahreP
| Beschreibung |
The Process Move command enables you to program a linear movement with constant speed through a number of points. You must set blend radius to make sure that the robot moves at a constant speed between each move node. You can specify a reference frame and a transform pose.
|
| To access Process Move command |
|
|
|
|
| Bewegungsprofil-Kennzeichnungen bei Bewegungsknoten |
Alle Bewegungsbezogenen Befehlsknoten in der Programmstruktur zeigen das Bewegungsprofil an, welches mit jedem Knoten verknüpft ist. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, das ausgewählte Bewegungsprofil bei einem Bewegen-Knoten zu sehen. Diese Funktion ist bei den folgenden Befehlsknoten implementiert: Bewegungsknoten mit benutzerdefiniertem Bewegungsprofil zeigen die Werte für die Geschwindigkeit und Beschleunigung an. |
|
|
|
|
To use More Option |
|