Kommunikation

Beschreibung

In der Kommunikationsanwendung können Sie die spannungsführenden E/A-Signale (Eingang-Ausgang) von/zur Control-Box stets überwachen und einstellen.

 

 

Abbildung 15.4:  Kommunikationsbildschirm, der E/A anzeigt.

 

Using the Communication application functionality

  1. Go to the Application menu screen. Siehe Anwendungs-Tab.

  2. Tap the Communication icon.

     

     

    The Communication screen appears, which is divided into the left panel and the right panels.

     

     

    The left panel consists of the communication tree, composed of three functions:

    • Robot Wired IO

    • Robot Tool IO

    • Modbus

    The right panels show the editable fields of the chosen function.