Ethernet/IP
| Beschreibung |
EtherNet/IP ist ein Netzwerkprotokoll, das die Verbindung des Roboters mit einem industriellen EtherNet/IP-Scanner-Gerät ermöglicht. Wenn die Verbindung aktiviert ist, können Sie die Aktion auswählen, die auftritt, wenn ein Programm die Verbindung zum EtherNet/IP-Scanner-Gerät verliert.
|
| Ethernet/IP aktivieren
|
So aktiviert man die Ethernet/IP-Funktion in PolyScope X.
|
| Verwendung von Ethernet/IP |
So findet man die Ethernet/IP-Funktion in PolyScope X:
In der linken PolyScope X Kopfzeile.
Wählen Sie die entsprechende Aktion aus der Liste aus:
In der oberen rechten Ecke dieses Bildschirms können Sie den Ethernet/IP-Status sehen.
|