Profinet
| Beschreibung |
Das PROFINET Netzwerkprotokoll ermöglicht die Verbindung des Roboters mit einem industriellen PROFINET IO-Controller. Wenn die Verbindung aktiviert ist, können Sie die Aktion auswählen, die auftritt, wenn ein Programm die PROFINET IO-Controller-Verbindung verliert.
|
| Profinet aktivieren |
So aktiviert man die Profinet-Funktion in PolyScope X.
|
| Profinet benutzen |
Finden Sie die Profinet-Funktionen in PolyScope X:
In der linken PolyScope X Kopfzeile.
Wählen Sie die entsprechende Aktion aus der Liste aus:
|