Foruddefineret position for Pak sammen

Beskrivelse

En foruddefineret position er blevet føjet til brugergrænsefladen i PolyScope 5. Dette erstatter det tidligere Pak sammen-program.

Pak sammen kan bruges til at stille robotten i en kompakt position, der er egnet til transport. Pak sammen-sekvensen består af en indledende bevægelse til Nulposition, efterfulgt af en bevægelse til Pak sammen-positionen.

Pak sammen

Sådan finder du den foruddefinerede position: 

  1. Tryk på ikonet Installation i den øverste menu.

  2. Vælg Hjem i rullemenuen Generelt.

  3. Tryk på knappen "Pak sammen" i brugergrænsefladen.

Robotten starter nu sekvensen. Når sekvensen er færdig, er robotten klar til at blive pakket ned i den officielle emballage.