Profinet

Beskrivelse

PROFINET-netværksprotokollen aktiverer eller deaktiverer forbindelsen mellem robotten og en industriel PROFINET IO-controller. Hvis forbindelsen er aktiveret, kan du vælge den handling, der opstår, når et program mister PROFINET IO-Controller-forbindelsen.

 

Aktiver PROFINET

Sådan aktiverer du PROFINET-funktionen i PolyScope X.

  1. Tryk på stregmenuen øverst til venstre på skærmen og tryk derefter på Indstillinger.

  2. I menuen til venstre under Sikkerhed skal du trykke på Services.

  3. Indtast administratoradgangskoden.

  4. Tryk på PROFINET-knappen for at tænde for PROFINET.

 

Brug af PROFINET

Find PROFINET-funktionerne i PolyScope X:

 

I PolyScope X-hovednavigationen.

  1. Tryk på Applikation-ikonet.

  2. Vælg PROFINET fra menuen til venstre under kommunikation.

Vælg den relevante handling fra listen:

Ignorér

PolyScope X ignorerer tabet af PROFINET-forbindelse, og hovedprogrammet kører fortsat.

Sæt på pause

PolyScope X sætter hovedprogrammet på pause. Programmet genoptages, hvor det stoppede.

Stop

PolyScope X stopper hovedprogrammet.

 

 

Diagnostik

Polyscope X kan optage netværkstrafik mellem Robot og PROFINET I/O-Controller. Dette kan bruges til diagnostik i tilfælde af tilslutningsproblemer.

  • For at aktivere denne indstilling, tryk på knappen "Aktiver netværksdiagnostik" for at slå det til.

Kommunikationsdata vil blive gemt i en .pcap fil.

Filen lagres i en supportfil i Systemadministrator. Op til 50 MB data kan registreres i diagnosen.

  1. Gå til Overskriftog Systemadministrator vises.

  2. Vælg det program, du arbejder på.

  3. Tryk på ikonet med tre lodrette prikker (kebab-ikon) og vælg Eksport.

  4. Vælg kommunikationsdata i pcap-fil og Gem.

  5. En popop-meddelelse vises på hovedskærmen, der angiver, at du har eksporteret filen i programmet.

 

Ethernet-port status

Når PROFINET-enhed er aktiveret, vil en ny virtuel ethernet-port blive oprettet.

Virtuel ethernet-port konfiguration viser oplysninger om aktuelt konfigureret IP-adresse, subnet-maske, gateway og MAC-adresse.

Bemærk, at denne virtuelle port er forskellig fra den port, der er konfigureret i Robot-netværksindstillinger.