Tilladelser

Beskrivelse

Adgang til skærmene Netværk, URCap administration og Opdatering af PolyScope X er som standard begrænset for at forhindre uautoriserede ændringer i systemet. Du kan ændre tilladelsesindstillingerne for at give adgang til disse skærme. En administratoradgangskode er påkrævet for at få adgang til tilladelser.

 

Sådan får du adgang til tilladelser
  1. Åbn stregmenuen og vælg Indstillinger.

  2. Åbn Sikkerhed, og tryk på Tilladelser.

 

Yderligere systemtilladelser

Du kan også låse visse vigtige skærme/funktioner med administratoradgangskoden. På skærmbilledet Tilladelser i afsnittet Sikkerhed i menuen Indstillinger er det muligt at angive, hvilke yderligere skærmbilleder der skal beskyttes af administratoradgangskoden, og hvilke skærme der er tilgængelige for alle brugere. Følgende skærme/funktionaliteter kan valgfrit låses:

  • Netværksindstillinger

  • Opdater indstillinger

  • URCaps-sektionen i System Manager

  • UR Connect

 

Sådan aktiveres/deaktiveres systemtilladelser
  1. Adgangstilladelse som tidligere beskrevet. De beskyttede skærme er angivet under Tilladelser.

  2. For den ønskede skærm skal du skubbe tænd/sluk-knappen til tænd-positionen for at aktivere den.

  3. For at deaktivere den ønskede skærm skal du skubbe tænd/sluk-knappen til sluk-positionen.

Skærmen låses igen, når omskifteren er i slukket position.