PROFINET

Popis

PROFINET je síťový protokol, který aktivuje nebo deaktivuje připojení robota k průmyslovému IO-ovladači PROFINET.

Pokud je připojení povoleno, můžete vybrat akci, která nastane, když program ztratí připojení PROFINET IO-Controller.

Těmito akcemi jsou:

Žádné
PolyScope ignoruje ztrátu připojení PROFINET a program normálně pokračuje.
Pozastavit
PolyScope pozastaví aktuální program. Program pokračuje tam, kde se zastavil.
Stop
PolyScope zastaví aktuální program.

Pokud inženýrský nástroj PROFINET (např. TIA portal) vyšle signál DCP Flash do zařízení PROFINET nebo PROFIsafe robota, zobrazí se vyskakovací okno v PolyScope.