Bezpečnost

Popis

Bezpečnostní aplikace umožňuje přístup k bezpečnostním nastavením robota.

 

Použití funkce bezpečnostní aplikace

  1. Go to the Application menu screen. Viz Karta Aplikace.

  2. Klepněte na ikonu Bezpečnost.

    Zobrazí se bezpečnostní obrazovka, která je rozdělena na levý a pravý panel.

    Levý panel obsahuje strom bezpečnosti, který se skládá z osmi funkcí:

    • Mezní hodnoty robota

    • Bezpečnostní V/V

    • Pozice nástroje

    • Třípolohový

    • Omezení kloubu

    • Roviny

    • Hardware

    • PROFIsafe

Pravý panel zobrazuje editovatelná pole vybrané funkce, která nejsou přístupná.

 

Jak odemknout nastavení zabezpečení
  1. Pro přístup k bezpečnostním nastavením klepněte na Odemknout v pravém horním rohu bezpečnostní obrazovky.
  2. Zadejte bezpečnostní heslo.
  3. Klepnutím na Potvrdit aktivujete všechna nastavení.