協働ロボットアームは科学および研究コミュニティでの開発とイノベーションを支援します
ロボットアームにより自動化された精度
UR ロボットは科学研究分野全体にわたり導入されており、革新的なソリューションの開発に役立つ一方で、客観的な情報収集と分析のための礎となっています。ロボット技術は科学および研究にとってこれまで以上に関連性のあるものとなりました。その手ごろな価格ゆえに、ユニバーサルロボットのロボットアームはいくつかの研究機関や大学で見られます。
ロボットは科学における同僚
科学は常に新たな技術領域へ入っていきます。ユニバーサルロボット製ロボットアームは汚れのつきやすい危険な単純作業行う人間の研究者に取って代わり、反復的な負担や事故による怪我を低減します。世界中で使用されている UR協働ロボットの 80% は、人間のオペレーターのすぐそばに、安全柵なしで設置されています(リスク査定完了後)。UR ロボット安全システムは、TÜV(ドイツ技術検査協会)による認定を取得済みです。
精度と一貫性がプロジェクトの成功の鍵であるとき、ロボットの導入がそれを実現する答えとなります。ユニバーサルロボット製ロボットアームは一貫した反復作業により正確な工程に従い、予め定義されたワークフローをこなし、研究や0.1mm(0.004インチ)の正確さでの分析に最適な条件を提供します。
次の導入事例をご覧になるか、詳細についてお近くの販売代理店にご連絡いただければ、貴社のタスクの自動化に最適なロボットが必ず見つかります。
使い始める準備が完了していますか。
協働ロボットはコスト効率に優れ、安全であり、配置に柔軟性があります。協働ロボット、すなわちコボットは中小規模の会社であっても今だかつてないほど自動化を簡単にします。