作業用途

効率を最大限に高めます。品質を向上させます。生産能力を最適化します。パフォーマンスを改善します。コストを削減します。

作業用途
共同ロボットアームにより射出成形

共同ロボットアームにより射出成形

プロトタイピングや短納期生産向け射出成形における、迅速で正確な操作を実現します

身体的負担の大きい反復作業から射出成形加工オペレーターを解放し、人身事故のリスクを排除します。UR ロボットは、従業員の帰宅後でも貴社のビジネスにとって必要な成形処理ができるように、射出成形作業をロボットの判断で実行することができます。

UR ロボットはすべて IP-54 認定取得済ですが、腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、個別に保護措置が必要になります。

さらなる接続性(射出成形マシンへのケーブル接続を含む)と柔軟性を高めるため、UR ロボットすべてに設定済のオプションとして、ユーロマップ 67 がご利用いただけます。ユーロマップ 67 を利用すると、高速プログラミングが容易になるユーザーフレンドリーなテンプレートと、ロボットアームと射出成形マシンの間の通信シグナルが取得できます。

  • 反復作業からオペレーターを解放し、怪我のリスクを低減
  • 生産性と柔軟性を向上させる
  • プログラムが容易なため、小規模な生産体制に最適
  • UR ロボットのロボットアームはすべて、IP-54 認定取得済ですが、腐食性の液体を扱う環境に設置する場合には、保護措置が必要になります。