ユニバーサルロボットについて

当社は世界中であらゆる規模のビジネスに、安全かつ柔軟性のある使いやすいロボットを提供することを使命としています。ここで、ユニバーサルロボットと当社の目標を参照してください。

当社の歴史

2003 年
当社の 3 人の創業者である Esben Østergaard、Kasper Støy と Kristian Kassow が、オーデンセの南デンマーク大学で出会いました。彼らは、一緒に、食品業界におけるロボットに対する特別な要件を分析しながら、簡単に取り付けられ、プログラミングできる軽量なロボットを作るというアイデアを思いつきました。彼らは、重く、高価で扱いにくいロボットがロボット業界を支配していること、より使い易いオプションのための市場があることを発見することができました。

2005 年
ロボット技術が中小企業からアクセス可能になることを目標として、ユニバーサルロボットは、2005 年に公式に設立されました。 会社の設立は、Syddansk Innovation の投資により可能になりました。

2008 年
デンマークの国家投資基金は、ユニバーサルロボットの可能性を確信し、同社への投資について、経営陣と Syddansk Innovation に加わりました。

2009 年
最初の製品は、デンマークとドイツの販売代理店により販売されました。ユニバーサルロボットの最初の製品は、産業用ロボットの市場に革命を起こした 6 接合関節アームロボットである UR5 でした。UR5 の重量は 18 kg で、最大 5 kg のリフト能力と 85 cm の作業半径を有しています。

2010 年
ユニバーサルロボットは、その事業を欧州全体に拡大しました。

2011 年
ユニバーサルロボットは、アジア市場に進出し、中国に現地事務所を設立しました。

2012 年
ユニバーサルロボットの UR10 が発売されました。これは、10 kg のリフト能力と 130 cm の到達範囲のより大きい作業を対象としていました。また、米国ニューヨークに拠点を置く米国支社を設立しました。合計 1,600 台の UR ロボットが世界中に設置され、稼働しています。

2013 年
ユニバーサルロボットは、上海に新しい支社を設立し、南米およびオセアニアに販売代理店ネットワークを構築しました。

2014 年
同社は、新本社をオーデンセの Energivej に移転し、その生産面積を12,000 m2 に拡張しました。第三世代の軽量ロボットアームである UR5 と UR10 が、様々な新機能と共にドイツミュンヘンの AUTOMATICA Show で紹介されました。

また、ユニバーサルロボットは、スペインバルセロナに支社を設立しました。ユニバーサルロボットは、第三世代ロボットアームである UR5 と UR10 を発売しました。

8 つの新しい調整可能な安全定格機能を持つユニバーサルロボットののロボットアームは、特定用途に対する高度な安全設定をインテリジェントに適応可能な世界で唯一のロボットです。

3,500 台 以上の UR ロボットが世界中に設置されています。

2015 年

URのアジア太平洋地域向けの新子会社がシンガポールに開設されました。

ユニバーサルロボとは、人間と共に作業を行う世界一柔軟かつ軽量な卓上ロボットUR3を発表しました。複雑ではない組み立て作業向けや自動仕事台としての用途向けの新しい3キログラムの積載量のロボットは、上海、シカゴ、ハノーバーで開催された展示会で発表されました。

ユニバーサルロボットは2億8,500万ドルでテラダインに買収されました。テラダインは、半導体、ワイヤレス製品、データストレージ、および複雑な電子システムの検査に使用する自動検査装置の大手サプライヤーです。現在テラダインは、世界中に約3,800人の社員を抱えていま す。ユニバーサルロボットの本社、研究開発施設、生産施設はこれまで通りデンマークに置かれ、ユニバーサルロボットは引き続き同じ経営 者の下で運営を継続していきます。テラダインに関する詳細は、Teradyne at www.teradyne.com にアクセスしてご確認ください。

MIT Technology Review誌のSmartest Companies 2015(2015年 世界で最も洗練された会社)リストで25位に指定されていますhttp://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

Ur Cta Box News Center
ユニバーサルロボットに関する最新ニュースを表示する

続きを読む

Ur Cta Box Our Beliefs
当社の信念

続きを読む

Ur Cta Box Working At Ur
ユニバーサルロボットでの仕事

続きを読む