Vantaggi concreti e immediati

I cobot Universal Robots offrono vantaggi sorprendenti. Qui di seguito i cinque più significativi, quelli che hanno reso i cobot UR ad essere pionieri e la vera innovazione nel settore della robotica industriale.
 
Guarda il video di presentazione dei principali vantaggi oppure continua più in basso per ulteriori informazioni.

Guarda il video

Facili da programmare

La tecnologia brevettata UR consente agli operatori senza esperienza di programmazione di configurare e gestire rapidamente i nostri cobot grazie alla visualizzazione 3D intuitiva e all'auto apprendimento. È sufficiente spostare il braccio del cobot sui punti desiderati o toccare i tasti freccia sul tablet per mettere in funzione la macchina.

Installazione rapida

Universal Robots ha rivoluzionato la fase di installazione e avviamento dei robot, riducendone i tipici tempi da settimane a poche ore. Il tempo medio di impostazione misurato dai nostri clienti, infatti, è non più di mezza giornata. Per disimballare, montare e programmare il robot ci si impiega, mediamente, meno di un'ora.

Flessibilità applicativa

I cobot Universal Robots sono leggeri, compatti e facili da utilizzare per un ampio range di applicazioni e senza modificare il layout produttivo. I cobot UR si possono applicare semplicemente e rapidamente a nuovi processi ogni qualvolta sia necessario, garantendo una flessibilità applicativa e operativa unica sul mercato. Il cobot, inoltre, è in grado di riutilizzare programmi per attività ricorrenti.

Robot collaborativi e sicuri

La robotica collaborativa è in grado di evitare agli operatori attività in ambienti ostili o in fasi di lavoro ripetitive o noiose. L'80% delle migliaia di cobot UR installati in tutto il mondo opera, inoltre, accanto al personale senza protezioni di sicurezza (dopo un'iniziale valutazione dei rischi). Il sistema di sicurezza dei nostri cobot è approvato e certificato da TÜV (Associazione Tedesca di Controllo Tecnico).

Il ROI più veloce del settore

La Universal Robots offre tutti i vantaggi dell'automazione robotica avanzata, senza i tradizionali costi aggiuntivi di programmazione, impostazione e protezione delle celle di lavoro. Ciò rende l’automazione robotica economicamente accessibile per le PMI, per i cicli produttivi ridotti e altre situazioni nelle quali sarebbe altrimenti troppo onerosa. I nostri dati mostrano che, in media attraverso i vari processi, la spesa relativa ai nostri cobot viene recuperata in 10,5 mesi. Il periodo di recupero più rapido che abbiamo registrato è stato di soli 34 giorni, ottenuto quando il produttore americano di attrezzature per vigili del fuoco Task Force Tips ha impiegato 4 cobot presso il proprio impianto in Indiana. Il ritorno sull’investimento è stato ottenuto nel momento in cui i tempi di inattività dei macchinari, notevolmente ridotti, hanno liberato i dipendenti, consentendo loro di concentrarsi su compiti a maggior valore aggiunto, nonché tramite una maggiore qualità dei prodotti e una maggiore flessibilità nella lavorazione.