• Robot UR3 Robot UR3
  • Robot UR5 Robot UR5
  • Robot UR10 Robot UR10
  • I vantaggi dei cobot UR I vantaggi dei cobot UR
  • Guida alla scelta Guida alla scelta

Guida alla scelta del cobot più adatto UR3, UR5 oppure UR10?

Universal Robots propone cobot a sei assi leggeri e flessibili, progettati per eccellere in un'ampia gamma di applicazioni. I robot collaborativi, o cobot, sono suddivisi in categorie in base al payload. I diversi modelli presentano differenze di portata, peso e dimensioni.

  Robot UR3
Robot UR5
Robot UR10
Sbraccio 500mm 850mm 1.300mm
Payload 3kg
5kg 10kg
Peso 11kg
18,4kg 28,9kg
Ingombro 128mm
149mm 190mm

Quali sono le vostre future esigenze?

Potreste aver bisogno soltanto di un certo sbraccio o di un certo payload oggi, ma con la flessibilità che otterrete con i cobot UR, sarete in grado di automatizzare molto di più. Tutti i cobot UR sono facili da spostare e configurare per nuovi processi e cambi di produzione. La programmazione è facile e veloce e i programmi possono essere salvati e vi si può accedere nuovamente per utilizzarli in un secondo momento.

Dove monterete i vostri cobot?

Circa l'80% dei cobot UR in tutto il mondo opera senza protezioni di sicurezza dopo un'iniziale valutazione dei rischi. Senza costose barriere che occupano spazio, i cobot UR sono facili da posizionare, virtualmente ovunque, nel layout produttivo. I nostri cobot, leggeri e flessibili, si adattano ad aree di lavoro e linee di produzione in cui i robot tradizionali non possono operare, e possono essere spostati e riprogrammati ogni volta ce ne sia bisogno.

Il vostro robot lavorerà con gli operatori?

I cobot Universal Robots sono progettati sia per collaborare con le persone sia per lavorare da soli. La terza generazione di cobot UR può ridurre l'operatività quando un operatore entra nell'area di lavoro della macchina e riprendere la massima velocità quando l'operatore esce. 

Quindici funzioni di sicurezza sono monitorate dal nostro sistema brevettato: è possibile impostare posizione e velocità dei giunti, posizione ed orientamento del TCP, forza del cobot, quantità di moto e tanto ancora. Queste impostazioni possono essere completamente parametrizzate e modificate soltanto in un'area del software protetta da password, per garantire la massima sicurezza.

 

 

.

Connetterete il vostro cobot a periferiche o macchinari esterni?

Tutti i nostri cobot utilizzano True Absolute Encoders per semplificare l'integrazione con periferiche e macchinari esterni. 16 digital I/Os rendono, inoltre, semplice da configurare e connettere ogni modello. Dai un'occhiata alla pagina delle applicazioni per comprendere quanto siano flessibili e adattabili i cobot UR.

Guardate i robot in azione

Guardate quello che possono fare i cobot, con che facilità possono essere programmati e quanto sono flessibili. Per ispirarvi, sono possibili visite dimostrative da parte del vostro distributore locale presso la vostra azienda. Chiamate il vostro distributore locale per ulteriori informazioni.

Trova distributore