Universal Robots

La nostra missione è fornire cobot sicuri, flessibili e di facile utilizzo ad aziende di qualsiasi dimensione, in tutto il mondo. Scopri di più su Universal Robots.

La nostra storia

2003
I tre fondatori dell'azienda, Esben Østergaard, Kasper Støy e Kristian Kassow, si incontrano presso la University of Southern Denmark a Odense. Assieme hanno elaborato l'idea di creare un robot leggero e facile da installare e programmare, analizzando allo stesso tempo le particolari esigenze relative ai robot da parte dell'industria alimentare. I tre si sono accorti che la robotica era dominata da macchine pesanti, dispendiose e ingombranti e che c'era un mercato a disposizione per un'opzione più agevole per l'utente.

2005
Universal Robots viene ufficialmente fondata, con l'obiettivo di rendere la tecnologia robotica accessibile ad imprese di piccole e medie dimensioni. La nascita dell'azienda è stata resa possibile da un investimento da parte della Syddansk Innovation.

2008
Il Danish State Investment Fund si è convinto del potenziale della Universal Robots e si è unito al team della direzione e alla Syddansk Innovation nell'investimento sull'azienda.

2009
I primi prodotti vengono venduti da distributori in Danimarca e in Germania. Il primo prodotto della Universal Robots è stato l'UR5, un robot a sei assi che ha rivoluzionato il mercato dei robot industriali. L'UR5 pesa 18 kg, può sollevare fino a 5 kg ed ha un sbraccio di 850mm.

2010
Universal Robots espande la propria attività in tutta Europa.

2011
Universal Robots entra nel mercato asiatico e apre una sede in Cina.

2012
Universal Robots lancia l'UR10. Il robot è destinato ad operazioni che richiedono maggior payload e uno sbraccio fino a 1.300mm . L'azienda, inoltre, apre una sede in America, con base a New York. In tutto il mondo il parco installato sale a 1.600 robot collaborativi UR.

2013
Universal Robots apre una nuova sede a Shanghai e crea una rete di distributori in Sud America e Oceania.

2014
L'azienda si sposta nella nuova sede centrale in Energivej, a Odense, ed espande la propria area di produzione alla ragguardevole superficie di 12,000 m2. La terza generazione di robot leggeri, UR5 e UR10, viene presentata con una varietà di nuove funzionalità ad AUTOMATICA, la fiera di riferimento del settore a Monaco, in Germania.

Universal Robots apre inoltre una sede a Barcellona, Spagna. 

Con otto nuove funzioni regolabili dalla sicurezza certificata, i robot Universal Robots sono gli unici al mondo che adattano in modo intelligente le avanzate impostazioni di sicurezza a ciascuna specifica applicazione.

Più di 3500 robot UR sono installati in tutto il mondo.

2015
A Singapore, viene aperta una nuova filiale UR per la regione APAC.

Universal Robots lancia UR3, il robot più leggero e flessibile al mondo in grado di afficancare l’operatore in piena sicurezza. Il nuovo robot, con capacità di carico fino a 3 kg, per assemblaggi leggeri e stazioni di lavoro automatizzate, è stato presentato alle fiere commerciali di Shanghai, Chicago e Hannover.

Universal Robots viene rilevata da Teradyne per 285 milioni di dollari. Teradyne è il fornitore leader di attrezzature automatiche di collaudo utilizzate per testare semiconduttori, prodotti wireless, memorizzazione dati e sistemi elettronici complessi. L’azienda dispone attualmente di circa 3.800 dipendenti in tutto il mondo.

Universal Robots proseguirà le sue attività con lo stesso management. Sede centrale, il dipartimento ricerca e sviluppo e le strutture di produzione resteranno in Danimarca. Per ulteriori informazioni sulla Teradyne, visitare il sito www.teradyne.com

Designata con il numero 25 nell’elenco della MIT Technology Review delle Smartest Companies 2015 http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

 

Ur Cta Box Our Beliefs
Ciò in cui crediamo

Ulteriori informazioni

Ur Cta Box News Center
Vedere le ultime novità della Universal Robots

Ulteriori informazioni

Ur Cta Box Working At Ur
Lavorare alla Universal Robots

Ulteriori informazioni