À propos d'Universal Robots

Nous sommes déterminés à apporter des robots sûrs, adaptables et faciles à utiliser aux entreprises de toutes tailles, dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Universal Robots et ce que nous voulons réaliser, cliquez ici.

Notre historique

2003
Les trois fondateurs de l'entreprise, Esben Østergaard, Kasper Støy et Kristian Kassow, se rencontrent à l'Université du Sud du Danemark, à Odense. Ensemble, ils trouvent l'idée de créer un robot léger, facile à installer et à programmer, tout en analysant les exigences spécifiques aux robots du secteur agro-alimentaire. Ils voyaient que les robots lourds, onéreux et encombrants dominaient la robotique et qu'il y avait un marché pour une option plus conviviale.

2005
Universal Robots a été officiellement fondée en 2005, dans le but de rendre la technologie robotique accessible aux PME. La création de l'entreprise a été possible grâce à l'investissement réalisé par Syddansk Innovation.

2008
Le Fonds d'investissement de l'État danois, convaincu par le potentiel d'Universal Robots, a rejoint l'équipe de direction et Syddansk Innovation en investissant dans l'entreprise.

2009
Les premiers produits ont été vendus par des distributeurs au Danemark et en Allemagne. Le premier produit d'Universal Robots était l'UR5, un bras robotique à six articulations qui a révolutionné le marché des robots industriels. L'UR5 pèse 18 kg, a une capacité de levage allant jusqu'à 5 kg et un rayon de fonctionnement de 85 cm.

2010
Universal Robots étend son activité à toute l'Europe.

2011
Universal Robots entre sur le marché asiatique et établit une succursale en Chine.

2012
L'UR10 d'Universal Robots est lancé. Il cible les tâches plus importantes, avec une capacité de levage de 10 kg et une portée de 130 cm. De plus, l'entreprise crée une succursale à New York, aux États-Unis. Au total, 1 600 robots UR sont installés et fonctionnent dans le monde.

2013
Universal Robots établit une nouvelle filiale à Shanghai, ainsi qu'un réseau de distributeurs en Amérique du Sud et en Océanie.

2014
L'entreprise emménage dans de ses nouveaux locaux d'Energivej, à Odense, et étend sa production pour atteindre une surface impressionnante de 12 000 m². Les bras robotiques légers UR5 et UR10 de troisième génération sont présentés au salon AUTOMATICA de Munich, en Allemagne.

De plus, Universal Robots établit une filiale à Barcelone, en Espagne.

Avec huit nouvelles fonctions de sécurité réglables, les bras robotiques d'Universal Robots sont les seuls robots au monde qui adaptent intelligemment leurs paramètres de sécurité avancés à chaque application spécifique.

Plus de 3 500 robots UR sont installés dans le monde.

2015
Une nouvelle succursale d’UR de la région APAC s’ouvre à Singapour.

Universal Robots lance l’UR3 – le robot de table le plus flexible et le plus léger du monde à travailler aux côtés des humains. Ce nouveau robot, qui accepte les charges allant jusqu’à 3 kg pour les tâches de montage légères et les scénarios d’automatisation en laboratoire, est présenté lors de salons à Shanghai, Chicago et Hanovre.

Teradyne acquiert Universal Robots pour 285 millions USD. Teradyne est le principal fournisseur d’équipements de test automatisés, utilisés pour tester les semi-conducteurs, les produits sans fil, le stockage de données et les systèmes électroniques complexes. Cette entreprise emploie actuellement environ 3 800 personnes dans le monde entier. Universal Robots continue ses activités sous la même direction, et le siège social, la division R&D et les usines d’UR restent au Danemark. Pour en savoir plus sur Teradyne, allez sur www.teradyne.com

Désigné n° 25 sur la liste MIT Technology Review des Smartest Companies 2015 http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

Ur Cta Box Our Beliefs
Ce en quoi nous croyons

En savoir plus

Ur Cta Box News Center
Consultez l'actualité d'Universal Robots

En savoir plus

Ur Cta Box Working At Ur
Travailler chez Universal Robots

En savoir plus