Sobre Universal Robots

Nos dedicamos a integrar robots de una forma segura, flexible y sencilla en las líneas de producción de empresas de todos los tamaños a nivel mundial. Conozca más sobre Universal Robots y nuestros objetivos aquí.

Nuestra historia

2003
Los tres fundadores de la empresa (Esben Østergaard, Kasper Støy y Kristian Kassow) se reúnen en la Universidad del Sur de Dinamarca en Odense. Juntos, se les ocurrió la idea de crear un robot ligero que fuese fácil de instalar y programar, pensando en los requisitos especiales para los robots destinados a la industria alimentaria. Se dieron cuenta de que los robots que dominaban el sector de la robótica eran pesados, caros y difíciles de manejar, por lo que había mucho mercado para una opción más fácil de usar.

2005
Se fundó oficialmente Universal Robots, con el objetivo de hacer accesible la tecnología robótica a las pequeñas y medianas empresas. El establecimiento de la empresa no hubiese sido posible sin la generosa inversión de Syddansk Innovation.

2008
El Fondo de Inversión del Estado Danés estaba convencido de nuestro potencial y se unió al equipo de gestión y a Syddansk Innovation para invertir en la empresa.

2009
Los primeros productos se venden a través de distribuidores en Dinamarca y Alemania. El primer producto de Universal Robots fue el UR5, un brazo robótico de seis ejes que revolucionó el mercado de la robótica industrial. El UR5 pesa 18kg, tiene una capacidad de carga de hasta 5 kg y un radio de acción de 85 cm.

2010
Universal Robots amplió su mercado para incluir a toda Europa.

2011
Universal Robots accede al mercado asiático y abre una filial en China.

2012
Se lanza al mercado el UR10 de Universal Robots. Está dirigido a las tareas de mayor envergadura, con capacidad para levantar objetos de 10 kg y un alcance de 130 cm. La empresa abre una nueva filial en América del Norte, con sede en Nueva York, EE. UU. Se instalan y se ponen en funcionamiento un total de 1.600 robots UR en todo el mundo.

2013
Universal Robots abre una nueva filial en Shanghái y también crea una red de distribuidores en América del Sur y Oceanía.

2014
La empresa se traslada a su nueva sede en Energivej (Odense) y amplía su área de producción a 12.000 m2. La tercera generación de los brazos robóticos ligeros, UR5 y UR10, se introducen con una variedad de nuevas características en la feria AUTOMATICA en Múnich, Alemania.

Universal Robots abre una filian en Barcelona, España.

Con ocho nuevas funciones de seguridad ajustables, los brazos robóticos de Universal Robots son el único robot del mundo que permite adaptar de forma inteligente las avanzadas medidas de seguridad para cada aplicación específica.

Se han instalado más de 3.500 robots de UR en todo el mundo.

2015

Se abre una nueva filial para la región APAC en Singapur.

Universal Robots lanza UR3 – el robot de sobremesa más flexible y ligero del mundo para trabajar junto a humanos. El nuevo robot de 3 kg de carga, útil para tareas de montaje ligeras y escenarios de banco de trabajo automatizados se presenta en las ferias comerciales en Shanghái, Chicago y Hannover.

Universal Robots ha sido adquirida por Teradyne por 285 millones de dólares. Teradyne es el proveedor líder de equipos de prueba automatizados que se utilizan para probar semiconductores, productos inalámbricos, almacenamiento de datos y sistemas electrónicos complejos. En la actualidad, la empresa cuenta con unos 3.800 empleados en todo el mundo. Universal Robots continúa bajo el mismo equipo directivo, y su sede central, I+D y centros de producción permanecen en Dinamarca. Para saber más sobre Teradyne, visite www.teradyne.com

Ocupa el puesto 25 en la lista de las empresas más inteligentes de 2015 de la revista MIT Technology Review http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

Ur Cta Box Our Beliefs
Nuestra filosofía

Saber más

Ur Cta Box News Center
Leer las últimas noticias de Universal Robots

Saber más

Ur Cta Box Working At Ur
Trabajar en Universal Robots

Saber más