Beneficios innovadores

Los robots de UR aportan beneficios realmente increíbles. A continuación, encontrará cinco de los beneficios más importantes (los que han conseguido que los robots de UR revolucionen el panorama de la tecnología robótica).
 
Vea el vídeo para conocer todos los beneficios o siga leyendo sobre cada uno de ellos a continuación.

Ver vídeo

Fáciles de programar

La tecnología patentada permite a operadores sin experiencia en programación configurar rápidamente y operar nuestros robots con una interfaz intuitiva en 3D. Basta con mover el brazo robótico a los puntos deseados o tocar las flechas en la tableta con pantalla táctil fácil de usar.

Fáciles de configurar

Universal Robots ha revolucionado la instalación del robot, reduciendo el tiempo de puesta en funcionamiento de semanas a horas. El tiempo de instalación media confirmado por nuestros clientes es de solo medio día. El tiempo que supone su instalación para que un operador no cualificado desempaquete el robot, lo monte y programe la primera tarea sencilla es normalmente de menos de una hora.

Flexibles

No se limite a la robótica especializada. Los productos de Universal Robots son ligeros, ahorran espacio y son fáciles de asignar a múltiples aplicaciones sin cambiar su diseño de producción. El robot se cambia de proceso de manera rápida y fácil, lo que le da la agilidad para automatizar prácticamente cualquier tarea manual, incluyendo aquellas con pequeños lotes o rápidos cambios de formato. El robot puede reutilizar programas para tareas recurrentes.

Robots colaborativos y seguros

Ahora puede reemplazar a los operadores humanos en las tareas sucias, peligrosas y aburridas para reducir las lesiones por esfuerzos repetitivos y por accidentes. El 80 % de los miles de robots de UR de todo el mundo operan sin resguardos de seguridad (tras la evaluación de riesgos), justo al lado de operadores humanos. Nuestro sistema de seguridad está aprobado y certificado por la TÜV (asociación alemana de inspección técnica).

La amortización más rápida del sector robótico

Universal Robots le ofrece todas las ventajas de la automatización robótica avanzada, sin ninguno de los costes adicionales que se asocian a la programación, la instalación y los resguardos de seguridad del robot tradicionales. Esto hace que la automatización robótica sea asequible para PYMES, ciclos de producción de lotes pequeños y otras configuraciones, para las que de otro modo sería demasiado cara. Nuestros datos muestran que de media, en todos los procesos se recupera la inversión realizada en nuestros cobots en 10,5 meses. La amortización más rápida de la que tenemos conocimiento son 34 días. Esta se consiguió cuando Task Force Tips, el productor de equipos de extinción de incendios de los EE. UU., implementó 4 cobots en su planta de Indiana. Se logró el ROI cuando un tiempo de inactividad de las máquinas extremadamente bajo, permitió que los trabajadores se concentrarán en trabajos con un valor añadido más alto, así como también con productos de más calidad y una mayor flexibilidad de fabricación.