Om Universal Robots

Vores mål er at levere robotter, der er sikre, fleksible og nemme at bruge til virksomheder i alle størrelser over hele verden. Læs mere om Universal Robots og vores mål her.

Vores historie

2003
Virksomhedens tre grundlæggere, Esben Østergaard, Kasper Støy og Kristian Kassow, mødes på Syddansk Universitet i Odense. Sammen får de idéen om at skabe en let robot, som er nem at installere og programmere, og de valgte at analysere de særlige krav til robotter i fødevareindustrien. De kunne konstatere, at robotteknologien var domineret af tunge, dyre og klodsede robotter, og at der var et marked for en mere brugervenlig løsning.

2005
Universal Robots bliver officielt grundlagt i 2005 med målet om at gøre robotteknologi tilgængelig for små og mellemstore virksomheder. Det var en investering fra Syddansk Innovation, der gjorde det muligt at grundlægge virksomheden.

2008
Vækstfonden ser potentialet i Universal Robots og investerer sammen med Syddansk Innovation og virksomhedens ledelse i virksomheden.

2009
De første produkter sælges af forhandlere i Danmark og Tyskland. Universal Robots' første produkt var UR5, en 6-akset robotarm, der revolutionerede markedet for industrielle robotter. UR5 vejer 18 kg og har en løfteevne på op til 5 kg og en arbejdsradius på 85 cm.

2010
Universal Robots har udvidet sit forretningsområde til hele Europa.

2011
Universal Robots går ind på det asiatiske marked og etablerer et lokalt kontor i Kina.

2012
Universal Robots lancerer UR10. Den er beregnet til større opgaver med en løfteevne på 10 kg og en radius på 130 cm. Virksomheden etablerer også et amerikansk datterselskab med adresse i New York, USA. I alt 1.600 UR-robotter er installeret og i drift på verdensplan.

2013
Universal Robots etablerer et nyt datterselskab i Shanghai og et forhandlernet i Sydamerika og Oceanien.

2014
Virksomheden flytter til sit nye hovedkontor på Energivej i Odense og udvider sit produktionsområde til hele 12.000 m2. På AUTOMATICA-messen i München præsenteres tredje generation af letvægtsrobotarmene UR5 og UR10 med en række nye funktioner.

Universal Robots etablerer også et datterselskab i Barcelona. 

Med otte nye indstillelige sikkerhedsfunktioner er Universal Robots' robotarme de eneste robotter i verden, der intelligent tilpasser avancerede sikkerhedsindstillinger til hver enkelt anvendelse.


Der er installeret mere end 3.500 UR-robotter på verdensplan.

2015
Et nyt datterselskab etableres i den sydøstasiatiske region med regionskontor i Singapore.

Universal Robots lancerer UR3 - verdens mest fleksible, letvægts bordrobot, der kan arbejde tæt sammen med mennesker. Den nye robot med en løfteevne på 3 kilo er velegnet til lette montageopgaver og automatisering af andre manuelle opgaver ved arbejdsbordet i industrien. Den præsenteres på messer i Shanghai, Chicago og Hannover.

Universal Robots bliver opkøbt af amerikanske Teradyne for 1,9 milliarder kroner. Teradyne er førende leverandør af automatiseret testudstyr og beskæftiger globalt ca. 3.800 medarbejdere. For mere information, se www.teradyne.com. Universal Robots fortsætter med samme ledelse og selskabets hovedkontor, udvikling og produktion bibeholdes i Danmark.

Udnævnt til nr. 25 på listen over de ”Smartest Companies 2015” fra MIT Technology Review http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

 

Ur Cta Box Our Beliefs
Vores overbevisninger

Læs mere

Ur Cta Box Working At Ur
At arbejde hos UR

Læs mere

Ur Cta Box News Center
Se de seneste nyheder fra Universal Robots

Læs mere