Om Universal Robots

Vores mål er at levere robotter, der er sikre, fleksible og nemme at bruge, til virksomheder i alle størrelser over hele verden. Læs mere om Universal Robots og vores mål her.

News centre
Universal Robots præsterer fortsat høj vækst med tocifret vækstrate
07-03-2017

Universal Robots præsterer fortsat høj vækst med tocifret vækstrate

Universal Robots fortsætter sin hurtige fremgang verden over med en vækstrate på 62% fra 2015 til 2016. Virksomheden, der har været banebrydende indenfor udbredelsen af samarbejdende robotter (cobotter), fortsætter med at udnytte sin position som frontløber og markedsleder.

Læs mere

Teradyne præsenterer Universal Robots’ nye direkør
03-10-2016

Teradyne præsenterer Universal Robots’ nye direkør

Universal Robots med hovedkontor i Odense sætter i dag navn på sin nye frontfigur. Det er Jürgen von Hollen, der efterfølger Enrico Krog Iversen, efter at denne selv valgte at skifte spor per 1. juli 2016. Universal Robots er førende på verdensmarkedet inden for samarbejdende robotter – også kaldet cobots. Robotvirksomheden er en del af den globale Teradyne-koncern.

Læs mere

Robotindustrien vil stoppe fynsk hjerneflugt
02-09-2016

Robotindustrien vil stoppe fynsk hjerneflugt

Der er lige nu 300 ubesatte stillinger i den fynske robotklynges 80 virksomheder. En del af disse ikke bliver opslået, men besættes via headhuntere i ind- og udland samt via netværk, LinkedIn og af og til også vikarbureauer.

Læs mere

Robot-opfinder donerer pris til børn og unge, der ”går til robot”
26-05-2016

Robot-opfinder donerer pris til børn og unge, der ”går til robot”

Den frivillige forening Teknologiskolen i Odense får et kontant skulderklap fra Danmarks største robotproducent. Universal Robots donerer et beløb, som virksomhedens stifter Esben Østergaard modtog torsdag som vinder af FSR Marsh Erhvervspris 2016.

Læs mere

Producenten af verdens første samarbejdende robot tegner ‘cobottens’ historie
17-05-2016

Producenten af verdens første samarbejdende robot tegner ‘cobottens’ historie

For otte år siden solgte danske Universal Robots, verdens første samarbejdende robot - lang tid før, at ordet for den nye type robot blev opfundet. Siden er cobot-markedet blevet det hurtigst voksende segment inden for industrirobotter. Med en vækstrate på 50 % om året i 2016 estimeres det, at cobot- markedet vil udgøre en omsætning på 3 milliarder dollars på verdensplan i 2020.

Læs mere

Danske maskinbyggere på specialtræning hos Universal Robots
14-04-2016

Danske maskinbyggere på specialtræning hos Universal Robots

En hel flok danske integratorer og maskinbyggere er netop blevet “opgraderede” med ny viden og robot-ekspertise på kursus hos Universal Robots. Den danske fremstillingsindustri er således i gode hænder, når der skal implementeres samarbejdende robotter – de fleksible, danskudviklede cobots.

Læs mere

Universal Robots: 91 % vækst i salget hos Danmarks største robotproducent
24-02-2016

Universal Robots: 91 % vækst i salget hos Danmarks største robotproducent

Universal Robots’ netop offentliggjorte regnskab demonstrerer i den grad robotindustriens gigantiske vækstpotentiale. Med en omsætning på 418 millioner kroner i 2015 har Odense-firmaet præsteret en fremgang på 91 % i forhold til 2014, samtidig med at bundlinjen brillerer med et stort, sort beløb: 65,4 millioner kroner i resultat før skat.

Læs mere

ISO har nu offentliggjort nye retningslinjer for, hvordan man sikrer den menneskelige arbejdskraft i samarbejdende robotsystemer. Universal Robots har været med i den komité, der har udarbejdet ISO/TS 15066 specifikationerne, og ser det nye dokument som et solidt fundament for det fremtidige arbejde på dette område.
15-02-2016

ISO har nu offentliggjort nye retningslinjer for, hvordan man sikrer den menneskelige arbejdskraft i samarbejdende robotsystemer. Universal Robots har været med i den komité, der har udarbejdet ISO/TS 15066 specifikationerne, og ser det nye dokument som et solidt fundament for det fremtidige arbejde på dette område.

Læs mere

Robotindustrien i Danmark blomstrer i disse år, ikke mindst takket være en solid satsning på forskning i robotteknologi på danske universiteter.
11-02-2016

Robotindustrien i Danmark blomstrer i disse år, ikke mindst takket være en solid satsning på forskning i robotteknologi på danske universiteter.

Væksten i branchen skaber et skrigende behov for robot-talenter, og derfor investerer frontløberen, Universal Robots, nu ambitiøst i at inspirere og motivere danske gymnasieelever til at vælge en uddannelse og karriere i robotbranchen.

Læs mere

BILA bliver forhandler af Universal Robots i Danmark.
27-11-2015

BILA bliver forhandler af Universal Robots i Danmark.

Der er fortsat et kolossalt uudnyttet potentiale for at automatisere opgaver i den danske fremstillingsindustri med de fleksible robotarme fra Universal Robots. Det gælder både de mindre stykserier hos de store virksomheder, og det gælder de skiftende opgaver hos de mindre producenter. Derfor vælger Universal Robots nu et af Danmarks største automationshuse, BILA, som forhandler her i landet.

Læs mere